This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TCI6638K2K:XTCI6638K2KAXAAW2H

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813274/tina-spice-tci6638k2k-xtci6638k2kaxaaw2h

器件型号:TCI6638K2K
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的  

  您知道 XTCI6638K2KAXAAW2H 和 XTCI 6638K2KAXAAW2之间的差异吗?

谢谢你

王先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    根据数据表、图12-1.C66xDSPDeviceNames (包括 TCI6638K2KDevice)不应存在任何差异


    您能否检查第一个器件上的标记是否为:
     XTCI6638K2KAXAAW2H 或 XTCI6638K2KAXAAW24?
    如果是 XTCI6638K2KAXAAW24、则 24 = 1.2GHz DSP/ 1.4GHz ARM。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

      它是 XTCI6638K2KAXAAW2H、

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,王先生

    您是否仍在寻找这方面的指导?

    您能否澄清查询的原因? 这些器件中是否有任何问题?

    此致

    Mukul