This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:为什么在该设计中不使用电隔离

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814417/tida-00281-why-galvanic-isolation-is-not-used-in-this-design

器件型号:TIDA-00281
主题中讨论的其他器件: AMC1301

在 TIDA-00281中、我观察到驱动器板接地(GND_B)与外部 MSP Launch Pad 共用。

根据我的理解、为了安全可靠、必须通过电隔离将 Launch Pad 接地和驱动器接地(GND_B)隔开或隔离。

为什么这在该设计中保持常见?


正如我们所知、当 MOSFET 开关接地时、会有开关噪声、该噪声可能会进入 Lauch Pad 并可能重置 MCU、或者如果尖峰具有足够高的电压、则可能会损坏 MCU。

(1)为什么 TIDA-00281中的接地端保持共用?

(2)何时在 Launch Pad 和光耦合器等驱动卡之间实现电隔离? 有什么特别的考虑?

 此外、我还有一个问题、下面我将对此进行介绍。

假设我通过光电耦合器在 Lauch Pad 和驱动器卡之间使用了电隔离。 通过该配置、我可以如何管理电压和电流感应信号。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhi、  

    在 TI、我们通常讨论两种电隔离:

    • 基本隔离-可防止在错误事件期间危险电压进入低压电路。 还有一个增强型隔离、它是基本隔离的两倍。
    • 功能隔离-实现所需功能需要此隔离。 这种隔离可防止噪声耦合、断开接地回路等

    典型的12/48V 汽车系统不需要基本隔离、因为电压并非致命的。 功能隔离的要求因地区而异。 我一直在看到这两者的项目。 最终决策取决于汽车级别的 OEM 和系统概念(如果我们仍然谈论汽车)。 尽管如此、通信接口通常是隔离的、以防止噪声耦合到通信线路。

    我没有在 TIDA-00281工作过、但我非常确信作者能够将噪声水平保持在合理水平、从而使他避免了隔离。 如果您想实现隔离、TI 提供了您可能想要的广泛隔离器产品系列:

    • 数字隔离器(例如 ISO77xx)
    • 隔离放大器(例如 AMC1301)

    有关   更多详细信息、请访问。 请注意、我们不使用光耦器件、而是使用电容技术。 传统光耦合器的问题在于、它们会受到无法预测的老化因素的影响。 这使得汽车使用变得困难。  

    请注意、TI.com 上的大多数(如果不是所有)参考设计都不演示最终产品。 它接近、但我们仅测试设计指南中描述的条件。 此类设计演示了硅芯片并突出了其一些特性。

    因此、我们经常使用 ControlBoard 或 LaunchPad 等 EVM、因为它们是向系统添加智能功能以及与演示芯片(例如栅极驱动器)或子系统(例如电机控制)连接的最简单方法

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充 Jiri 所说的话、此设计使用 Launchpad 来根据任何设计人员的首选 MCU 来更改微控制器。  通常、MCU 会在电路板上、因此它会与12V 系统或48V 系统共享接地。  由于48V 侧有更多的互连、因此将 MCU 置于48V 侧更具成本效益、因此仅需隔离三个 CAN 信号 TX 和 RX 以及 STB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在为电动汽车构建电机驱动器卡。

    BLDC 电机的额定功率为60V/250W、我参考了 TIDA-00281来构建电机驱动器卡。

    我是否需要此系统中的任何隔离。我没有使用 CAN 接口、因为我不需要。此外、我还没有使用反激式部分、因为我们可以提供所有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    我认为、您的应用不需要隔离。 输出额定功率相当低、因此、我不会遇到任何问题。 当然 、需要适当的 PCB 布局和工程技术(例如旁路电容器)。

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一应用中、我是否需要将 PWM 信号与 LaunchPad 隔离?

    根据您决定该系统是否需要隔离的依据。

    我想详细了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhi、  

    如果不详细了解最终应用、就无法回答您的问题。 您的电机驱动器非常小。 驱动器越小、就越有可能避免电隔离。 如前所述、基本隔离的需求来自于随市场/地区而变化的法规。

    功能隔离的考虑从系统级开始、例如:

    • 电机驱动器是否位于电动机箱中?
    • 是否有任何通信接口?
    • 工作条件是什么? 当汽车行驶时或仅在静止时、驱动器是否工作?
    • 是否存在接地环路风险?  
    • 当一个电源端子断开连接时会发生什么情况  
    • 等等

    这是由系统架构师(OEM)提供的、我没有资格提供任何详细的指导。