This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00322:无法使用 ATMega328P 将 TDC1000-C2000EVM GUI 与定制板配合使用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00322, TMS320F28035, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/815622/tida-00322-not-able-to-use-tdc1000-c2000evm-gui-with-custom-board-using-atmega328p

器件型号:TIDA-00322
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035TDC1000-C2000EVM

大家好、我已经使用 ATMega328P 而不是 TMS320F28035开发了 TIDA-00322等定制板。 我已经使用示波器检查了电路板、我收到的波形与数据表中提到的波形相匹配。 我使用 Arduino 编写代码。 我希望通过   更改寄存器值来使用 TDC1000-C2000EVM GUI 进行调试、但这种情况并非如此。 将电路板连接到笔记本电脑后、从  GUI 的"Setup"选项卡中选择 COM13作为串行端口、然后单击"Connect  Failed"! 检查 COM 端口号。"  我已经尝试将器件插入不同的 USB 端口、但结果是相同的。 此外、COM13是唯一可用的端口、因此不会选择错误的 COM 端口。

GUI 是否无法连接到在 ATMega328P 上运行的定制板、或者连接什么? 非常感谢您的帮助。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suyash、

    TDC1000-C2000EVM GUI 配置为与 C2000器件配合使用、作为与 PC 的通信通道。 将此器件替换为 Atmega 芯片将不会帮助运行其中的 GUI。