请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00322 主题中讨论的其他器件: TMS320F28035、 TDC1000-C2000EVM
大家好、我已经使用 ATMega328P 而不是 TMS320F28035开发了 TIDA-00322等定制板。 我已经使用示波器检查了电路板、我收到的波形与数据表中提到的波形相匹配。 我使用 Arduino 编写代码。 我希望通过 更改寄存器值来使用 TDC1000-C2000EVM GUI 进行调试、但这种情况并非如此。 将电路板连接到笔记本电脑后、从 GUI 的"Setup"选项卡中选择 COM13作为串行端口、然后单击"Connect Failed"! 检查 COM 端口号。" 我已经尝试将器件插入不同的 USB 端口、但结果是相同的。 此外、COM13是唯一可用的端口、因此不会选择错误的 COM 端口。
GUI 是否无法连接到在 ATMega328P 上运行的定制板、或者连接什么? 非常感谢您的帮助。
谢谢、此致