This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AM3352:USB IBIS 模型

Guru**** 2611005 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807792/tina-spice-am3352-usb-ibis-model

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 TI 提供的 ibis 模型在 HyperLynx 2.4中模拟 USB1数据信号。

对于 USB1、在 ibis 模型中将数据信号模型定义为 NC、 因此、在分配模型时、我无法选择它作为输出(请参阅下图)。由于它是数据信号、我可以将任何连接的 IC 定义为输出驱动器、但我的问题是信号通过具有 ESD 保护的共模滤波器、因为我已经为其分配了 S 参数 也定义为仅输入的连接器。

因此、在仿真时、我会得到未选择输出驱动器的误差。

我曾尝试通过将模型更改为选择器来更改 ibis 模型、但在这种情况  下、虽然允许我将其定义为输出、但我会根据选择器上拉定义(1.5V 或1.8V 或3.3V)获得输出、而不是预期(400mV)信号。

建议我如何将 AM3352的 R17和 R18引脚定义为 I/O,或者我应该选择哪个选择器,因为所有选择器都定义了上拉电阻? 请为定义为 I/O 的这两个引脚发送更新的 ibis 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    供参考、我们的一位团队成员将查看这一点。

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    这些引脚在数据表中列为模拟引脚。 因此、它们不适用于 IBIS 模型。

    我不确定为什么这些引脚被列为模拟引脚。 Perhpas 有一些去加重功能、这不适合 IBIS 建模(AMI 之前)。

    第78页简要提到了 USB0和 USB1、但数据表的数字规格部分未对这些引脚进行说明。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我没有源驱动 PCB 上的 USB 数据信号、因为它将来自连接器侧连接的器件。

    对于从连接器到 SOC 的路由模拟、我该怎么办? 连接器侧的虚拟组件是否有用?

    此致、

    罗纳克。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronak:

    我与同事进行了检查、他的经验是、由于缓冲区的复杂性、这些缓冲区通常没有建模。

    因此、我们没有它们的模型。

    任何相关器件都不可能具有模型、因为它们将共享相同的标准电池。

    考虑到这些是输入引脚、它们具有高阻抗和低电容。 您应该能够从数据表中获得引脚的电容。

    如果没有其他可用的器件、您可以尝试将其用作您的模型。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    默认情况下、两个 USB 引脚在我们的模式中配置为高输入阻抗、这是您所建议的。

    我们是否有其他方法可以将这些引脚配置为 I/O?

    您能否共享一些虚拟模型来仿真 USB2.0信号?

    谢谢、

    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请做不必要的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克

    请阅读  目前的状态相同。 这里还有一些建议: processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist