This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90C189-Q1EVM:DS90C189-Q1EVM 无法驱动 LVDS LCD 屏幕(MV190E0M-N10 LCD 屏幕1280*1024)

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811921/tina-spice-ds90c189-q1evm-ds90c189-q1evm-cannot-drive-lvds-lcd-screen-mv190e0m-n10-lcd-screen-1280-1024

器件型号:DS90C189-Q1EVM

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

原始的24位 RGB LCD 屏幕可以正常使用,分辨率为640*480。 现在、我想通过 DS90C189-Q1EVM 评估板传输到1280*1024 LVDS LCD 屏幕。 但 LCD 无法识别任何信号。 我想知道 TI 是否可以使用此评估板原则上实现上述功能。RGB 信号由 STM32H7x3I-EVAL 板生成。 DS90C189-Q1EVM 评估板的输入引脚如下:

信号的顺序为 MSB:

LVDS LCD 屏幕为双路8引脚、引脚连接如下:

RGB 端生成的时钟为25MHz。 此连接是否有任何问题、或者 RGB 信号生成的数据和时钟是否有任何问题? 请为我提供帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户3938388:

    很抱歉、我们没有 STM32H7x3I-EVAL 板、无法重复您的问题。 但是、DS90C189是一个将并行视频数据转换为 OpenLDI 输出的单桥。 请确保输入并行数据正确映射到 C189的输入引脚、您可以在 C189的输入引脚和 RGB 顺序之间进行映射时查看 C189 d/s page16/17/18、您还可以了解 C189的输入信号如何映射到 OpenLDI 输出端口。 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90c189-q1.pdf)

    如果连接正确、您需要调试问题、您可以检查输入信号是否正确? C189是否具有 LVDS 时钟输出?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Junqiang、这个问题可能会被驱动、而不是信号转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您担心被驱动、则可以测量信号电气规格。 并检查它是否能够满足接收器器件基于 d/s 的请求 通常、LVCMOS 和 LVDS 都是非常标准的 I/f、如果接受您的布局、则驱动器应该没有问题。 但无论如何、要对电路板负责、您需要测试信号 PLS。 这也可以缩小根本原因的范围。

    此致、

    Steven