器件型号:DS90C189-Q1EVM
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
原始的24位 RGB LCD 屏幕可以正常使用,分辨率为640*480。 现在、我想通过 DS90C189-Q1EVM 评估板传输到1280*1024 LVDS LCD 屏幕。 但 LCD 无法识别任何信号。 我想知道 TI 是否可以使用此评估板原则上实现上述功能。RGB 信号由 STM32H7x3I-EVAL 板生成。 DS90C189-Q1EVM 评估板的输入引脚如下:
信号的顺序为 MSB:
LVDS LCD 屏幕为双路8引脚、引脚连接如下:
RGB 端生成的时钟为25MHz。 此连接是否有任何问题、或者 RGB 信号生成的数据和时钟是否有任何问题? 请为我提供帮助、谢谢!