工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们需要输入范围为3.3V 至24V、输出范围为3.3V、3A 的降压/升压转换器。
我们尝试了以下 IC、
LM338T/NOPB
LM26003MH/NOPB
TPS54331DDAR
借助上述 IC、实现的输入范围为4V 至24V。 而我们的要求是具有3.3V 至24V 的输入范围。
请为上述 IC 推荐合适的 IC 或经过测试的电路。
谢谢、
Sandhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我们需要输入范围为3.3V 至24V、输出范围为3.3V、3A 的降压/升压转换器。
我们尝试了以下 IC、
LM338T/NOPB
LM26003MH/NOPB
TPS54331DDAR
借助上述 IC、实现的输入范围为4V 至24V。 而我们的要求是具有3.3V 至24V 的输入范围。
请为上述 IC 推荐合适的 IC 或经过测试的电路。
谢谢、
Sandhya
如果您有负输入轨、则可以使用 LM338;它具有一个非常大的散热器。 我认为它的规格为3V。
但是、如果您需要反相降压/升压(pos in 至 neg out)、则可能需要查看应用手册 i
附件。 它将帮助您更好地了解应用所需的内容。
实际上、我认为 OP 正在寻找一种100%占空比解决方案、适用于3.3V 至24V 输入和3.3V 输出。
Sandhya、
您希望在较低的输入电压下发生什么情况? 从3.3V 输入到输出电压始终会有一定的压降。 您可以容忍多大的电压偏差? 如果您需要稳压良好的3.3V 电压、那么该解决方案可能是降压升压至中间电压(可能是5V 还是12V?) THNE 降压至3.3V。 让我们知道您需要的3.3V 输出容差。
Sandhya、
如果您的最小输入电压为3.5V、请考虑使用 TPS54340B: