This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:选择降压/升压转换器所需的支持

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338, TPS54340B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814805/webench-tools-support-required-for-selecting-buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:LM338TPS54340B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我们需要输入范围为3.3V 至24V、输出范围为3.3V、3A 的降压/升压转换器。

我们尝试了以下 IC、

LM338T/NOPB

LM26003MH/NOPB

TPS54331DDAR

借助上述 IC、实现的输入范围为4V 至24V。  而我们的要求是具有3.3V 至24V 的输入范围。

请为上述 IC 推荐合适的 IC 或经过测试的电路。

谢谢、

Sandhya

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有负输入轨、则可以使用 LM338;它具有一个非常大的散热器。  我认为它的规格为3V。

    但是、如果您需要反相降压/升压(pos in 至 neg out)、则可能需要查看应用手册 i  

    附件。  它将帮助您更好地了解应用所需的内容。

    e2e.ti.com/.../snva856.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我认为 OP 正在寻找一种100%占空比解决方案、适用于3.3V 至24V 输入和3.3V 输出。

    Sandhya、

    您希望在较低的输入电压下发生什么情况?  从3.3V 输入到输出电压始终会有一定的压降。  您可以容忍多大的电压偏差?  如果您需要稳压良好的3.3V 电压、那么该解决方案可能是降压升压至中间电压(可能是5V 还是12V?) THNE 降压至3.3V。 让我们知道您需要的3.3V 输出容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tucker、

    实际上、我们使用的是漏极电压最低、高达3.5V 的可充电电池。

    如果稳压器的输入电压为3.5V、我们就可以了。

    您提到的想法很好、但我们计划使用单个稳压器 IC 来实现3.3V 输出。

    此致、

    Sandhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandhya、

    如果您的最小输入电压为3.5V、请考虑使用 TPS54340B:

    www.ti.com/.../TPS54340B