请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01624 主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我想复制这个系统。
您能给我更多有关要使用的电池的信息吗? 我不想错过要买的模型、然后就会遇到问题。
BR、
Giulia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我想复制这个系统。
您能给我更多有关要使用的电池的信息吗? 我不想错过要买的模型、然后就会遇到问题。
BR、
Giulia
Giulia、您好!
我们的演示电池来自 https://www.brightvolt.com/ 、但我们不声明此电池适用或合格。
谢谢、
任
尊敬的 Giulia -
电池规格为:3.0V、最小容量为35mAh、最大放电率为17.5mA。
下面是一个非常类似的电池示例:
https://www.renatabatteries.us/products/batteries/thin-film/cp042350