This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01624:支持 Bluetooth®︎的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814278/ccs-tida-01624-bluetooth--enabled-high-accuracy-skin-temperature-measurement-flex-pcb-patch-reference-design

器件型号:TIDA-01624
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我想复制这个系统。

您能给我更多有关要使用的电池的信息吗? 我不想错过要买的模型、然后就会遇到问题。

BR、

Giulia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giulia、您好!

    我们的演示电池来自 https://www.brightvolt.com/ 、但我们不声明此电池适用或合格。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulia -  

    电池规格为:3.0V、最小容量为35mAh、最大放电率为17.5mA。  

    下面是一个非常类似的电池示例:

    https://www.renatabatteries.us/products/batteries/thin-film/cp042350

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    说明:纽扣电池  

    制造商:Panasonic Battery

    产品编号:CR-2450A/GBN

    这样的电池能正常工作吗?

    BR、

    Giulia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giulia -

    此电池应该可以正常工作-此电池看起来是 CR2032的体积更大版本、我知道它也常用于 CC2640R2F 应用。