This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:PLLatinum 工具、PLL 锁定工具计算

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808484/webench-tools-pllatinum-tool-pll-locking-tool-calculation

主题中讨论的其他器件:LMK04832

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

是否有人可以提供有关如何在工具中使用此工具的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLLatinum Sim 具有问号框、您可以单击这些框以了解附近部分的说明。 选择器件和要建模的 PLL/VCO 后、您可以配置环路滤波器和 OSC、VCO 和 PLL 的输入噪声、并查看仿真结果。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道、

    我这么做、但锁定时间始终保持在100000。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    我们需要更多细节来进行调试、例如保存的文件或屏幕截图、或者至少器件和输出频率。

    如果环路滤波器不稳定或带宽设置为0Hz、则可以得到该值。

    此致、
    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件:LMK04832

    设置:

    锁定时间:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    我得到的关键具体细节是器件是 LMK04832、它没有锁定时间模型。

    在当前版本中、有一个锁定时间选项卡、但在转到 Web 的下一个版本中、此选项卡将被删除。

    这里的问题是并非所有器件都支持锁定时间仿真。  具体而言、对于 LMK 系列器件、不支持锁定时间、也不打算添加锁定时间。   VCO 校准确实会影响锁定时间、但由于没有锁定时间的特性数据、因此无法为工具添加该数据。  在该工具的下一个版本中、PLLatinum Sim 会自动删除 真正不受支持的仿真选项卡。

    对于模拟 PLL 锁定时间、您可以创建自定义 PLL 并更改参数、但这就是我们目前所拥有的所有参数。

    此致、
    Dean