This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:PGND 和 GND 之间的电容 C130

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811288/tida-01606-cap-c130-between-pgnd-and-gnd

器件型号:TIDA-01606

您好!

我在您 的 TIDA-01606 设计中找到了吹风图。 放置此电容器的目的是什么? 这种放置方式是否会让噪声传输到冷侧控制器接地的 GND? 相反、我们会获得什么好处?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 YCAP。  用于滤除 CM 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohsen、

    Sinnce PGND 和 GND 处于不同的电位、PGND 的开关电压基准可能会在 GND 域中产生噪声。 为了将噪声分流回 PGND 域、连接了 C130电容器。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。