请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00961
尊敬的德州仪器团队:
您是将 TIDA-00961 PFC 直接连接到电源还是使用了分离变压器?
通常、示波器连接到模拟接地或电源接地进行测量。 但示波器接地端(通过内部电气装置)也连接到中性 N 线。 因此、如果我将示波器接地端(通过内部安装以电气方式连接到中性线)连接到 TIDA-00961的模拟或电源接地端、则会导致 中性 N (电源接地端)短路。 因此,对于使用示波器进行测量而言, 分离变压器是绝对必要的吗?
否则、中性 N 将是我唯一可以连接示波器接地的位置、因此进行合理测量非常困难和繁琐。
此致
Patrick