This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:用于 TIDA-00961的分离变压器? 是否有必要/建议?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/812261/tida-00961-separation-transformer-for-tida-00961-is-it-necessary-recommended

器件型号:TIDA-00961

尊敬的德州仪器团队:

您是将 TIDA-00961 PFC 直接连接到电源还是使用了分离变压器?

通常、示波器连接到模拟接地或电源接地进行测量。 但示波器接地端(通过内部电气装置)也连接到中性 N 线。 因此、如果我将示波器接地端(通过内部安装以电气方式连接到中性线)连接到 TIDA-00961的模拟或电源接地端、则会导致 中性 N (电源接地端)短路。 因此,对于使用示波器进行测量而言, 分离变压器是绝对必要的吗?

否则、中性 N 将是我唯一可以连接示波器接地的位置、因此进行合理测量非常困难和繁琐。

此致

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    通常、我们使用隔离式交流电源为 EUT 供电、并使用 ISO 变压器隔离示波器。  

    我认为、您还有另一种选择、您可以使用隔离式变压器隔离示波器、也可以使用2个独立变压器隔离 EUT 和示波器。