This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00127:用于保护继电器的30W 超宽范围电源-行业标准电压

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00127, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811585/tida-00127-30-w-ultra-wide-range-power-supply-for-protection-relay----industry-standard-voltages

器件型号:TIDA-00127
主题中讨论的其他器件: TPS40210

你(们)好

 30W 超宽范围电源应能很好地满足我们的应用需求。 只需对方框图下第4页中的陈述进行一些澄清、"电源设计为输出保护继电器所需的行业标准电压"。 您是否有任何参考(IEC/EN/IEEE/等)、此行业标准电压来自哪里?.. 6.75V 输出使我感到困惑...

Rgds、

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose  

    首先、感谢您关注 TIDA-00127。

    电源设计为输出保护继电器所需的行业标准电压"。 您是否有任何参考(IEC/EN/IEEE/等)、此行业标准电压来自哪里?

    我们必须更新保护继电器中常用电源轨的措辞、这些措辞为±12V、 5V 或15V 或24V。

    我们将使用2A 负载输出调节输出、因此较轻负载输出上可能存在电压变化、我们捕获了辅助主机电源5V 电源输出上的观察结果。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢.. 我是否可以说 TIDA 中的输出电压不是来自保护继电器的行业标准文档?

    请注意 、我的同事想知道您在哪里使用6.75V 保护继电器。 我们采用 NOJA 的标准保护继电器不具有该输入电压要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pazal

    是的、 你是对的。

    就6.75而言、这是为了生成5V 和低电平的主机电源。

    谢谢

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个引起我注意的问题是第8页上的计算公式(26)。 根据 原始 TPS40210数据表文档、Dmax 应为/3。

    Rgds、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose

    感谢您的参与。

    我将查看您的意见并采取适当的行动。

    谢谢

    Sreenivasa