This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:硬件48V、适用于12或24V 应用

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811216/tida-010042-hardware-48v-for-12-or-24v-application

器件型号:TIDA-010042

大家好!  
我想实现  一个适用于12V、24V 和48V 电池的 MPPT 太阳能充电控制器。  

是否可以为48V 电池创建一个独特的硬件板,但也可以将其用于较小的电池(12V 和24V),只需修改软件部件即可?  

非常感谢你能抽出时间

此致

Pauline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pauline、您好!

    是的、可以针对48、24和12V 电池进行通用设计。 不过、在较低的电压下会产生一些效率损失。 您可以使该设计适用于相同的电流电平。 如果设计的电流为10A、则能够在48V 时提供480W、在24V 时提供240W、在12V 时提供120W。

    此致、

    Salil