请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010042 大家好!
我想实现 一个适用于12V、24V 和48V 电池的 MPPT 太阳能充电控制器。
是否可以为48V 电池创建一个独特的硬件板,但也可以将其用于较小的电池(12V 和24V),只需修改软件部件即可?
非常感谢你能抽出时间
此致
Pauline
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我想实现 一个适用于12V、24V 和48V 电池的 MPPT 太阳能充电控制器。
是否可以为48V 电池创建一个独特的硬件板,但也可以将其用于较小的电池(12V 和24V),只需修改软件部件即可?
非常感谢你能抽出时间
此致
Pauline