This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TIDA-00367:TIDA-00367

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811237/webench-tools-tida-00367-tida-00367

器件型号:TIDA-00367

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我们使用您的 IC (UCC28630)设计一次播放、并研究您的参考设计(TIDA-00367)、然后找到以下公式:

缓冲电路(RCD)中的功率耗散:P_SN=0.5 x L_leak x (I_pri_PK)^2 x [V_SN/(V_SN-NVO)] x Fsw  (第11页)。

为什么上面的公式需要乘法 [V_SN/(V_SN-NVO)],这意味着什么? 请解释一下、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong Zhu、

    感谢您的联系。 V_SN 是缓冲器电压。 NVO 是反射回初级侧的输出电压(n 是变压器的匝数比)。 关于缓冲器功率损耗公式的解释、请允许我向您指出 Robert Kollman 关于反激式缓冲器的文章。 本文中包含缓冲器功率损耗的推导:https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1273320

    此致、

    本·洛夫