请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00367
工具/软件:WEBENCH设计工具
我们使用您的 IC (UCC28630)设计一次播放、并研究您的参考设计(TIDA-00367)、然后找到以下公式:
缓冲电路(RCD)中的功率耗散:P_SN=0.5 x L_leak x (I_pri_PK)^2 x [V_SN/(V_SN-NVO)] x Fsw (第11页)。
为什么上面的公式需要乘法 [V_SN/(V_SN-NVO)],这意味着什么? 请解释一下、
谢谢