器件型号:TIDA-00961
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 Rayna:
尊敬的"西瓜面条":
非常感谢您的回答。 我已经尝试按照第11页的 TIDUDU4A 中的建议设置一个 CCS 项目。 但是、这在我的计算机上不起作用。 我单击
项目->导入 CCS 项目...
然后尝试将项目导入 文件夹
C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\solutions\TIDA_00961
然后我选择 TIDA-Project 并单击 "Finish"、然后出现消息:
"Import failed for project 'TIDA_00961'、because its meta-data cannot be arleded.(无法解释项目'TIDA_00961'的元数据、因此 请联系支持部门。"
我可以在这里执行什么操作来将项目放入 CCS 中?
我应该试试 CCS7吗? tida00961模板的项目设置似乎不正确。
提前感谢您
Patrick