This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00961:CCS9的问题

Guru**** 2613755 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/810413/ccs-tida-00961-problems-with-ccs9

器件型号:TIDA-00961

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Rayna:

尊敬的"西瓜面条":

非常感谢您的回答。 我已经尝试按照第11页的 TIDUDU4A 中的建议设置一个 CCS 项目。 但是、这在我的计算机上不起作用。 我单击

项目->导入 CCS 项目...

然后尝试将项目导入 文件夹

C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\solutions\TIDA_00961

然后我选择 TIDA-Project 并单击 "Finish"、然后出现消息:

 "Import failed for project 'TIDA_00961'、because its meta-data cannot be arleded.(无法解释项目'TIDA_00961'的元数据、因此 请联系支持部门。"

我可以在这里执行什么操作来将项目放入 CCS 中?

我应该试试 CCS7吗? tida00961模板的项目设置似乎不正确。  

提前感谢您

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现在我尝试加载的文件夹中有一个.project 文件、其中包含以下内容



     TIDA_00961
     
     
     
     
     
     
     

    这并不是很重要。 进一步的研究表明、有两个.projectspec 文件:

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\solutions\TIDA_00961\f28004x\ccs\pfc2philtrmttpl.projectspec

    我尝试从这个获取一个项目。 出现以下消息:

    请参阅以下详细信息...
     pfc2philtrmtpl
      产品'com.devkits' v2.4.0.00当前未安装、且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

    什么是"com.devkits' v2.4.0.00"? 如何安装?

    第二个 projectsprofile

    C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\solutions\TIDA_00961\f28004x\ccs\pfc2philtrmttpl_nonpowerSUITE.projectspec

    更成功。 我能够创建一个项目。 但是、我不能使用[main.cfg 文件。 下一个问题是可以编译工程、但闪存 C2000不起作用。 出现错误消息、我发现这是 CCS9中的"错误"、我必须转到 targetConfigs->TMS320F280049M.ccxml、在其中、我必须单击"Target Configuration"上的高级设置。 然后、我必须单击 CLA1_0并单击"Bypass (旁路)"。

    CLA_1的旁路(此变通办法)是否会导致 TIDA_00961出现问题? CLA_1是否用于快速控制计算? 如果是、我可以对此做些什么? F280049M 的所有示例都发生了这种情况。

    此致、并提前感谢您的回答

    Patrick

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    我不确定您的 CCS9发生了什么情况。

    但是、我建议您使用 CCS8。 并在启动 TIDA-00961之前清理您的工作区。