请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-020011 Thread 中讨论的其他器件:AWR1642、
TIDA-020011使用 AWR1642、该器件在77GHz 汽车频率范围内运行、用于手势控制。 但是、在2019年4月12日针对76-81GHz 雷达器件的 FCC 设备授权指南中、脚注3指出"这些规则不允许仅用于汽车车内使用的雷达器件。"
您是否知道适合汽车车内使用的频率范围? 您是否知道是否存在其他任何无法在76-81GHz 频率范围内有效运行的汽车应用? 第95部 M 分部分的语言都没有表明这一点。