This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020011:汽车车内使用的频率范围

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, TIDA-020011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808101/tida-020011-frequency-range-for-automotive-in-cabin-usage

器件型号:TIDA-020011
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

TIDA-020011使用 AWR1642、该器件在77GHz 汽车频率范围内运行、用于手势控制。  但是、在2019年4月12日针对76-81GHz 雷达器件的 FCC 设备授权指南中、脚注3指出"这些规则不允许仅用于汽车车内使用的雷达器件。"

https://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=%2Fx%2Br4gdJBN%2Fufbbqx7TXBg%3D%3D&desc=653005%20D01%2076-81%20GHz%20Radars%20v01r01

您是否知道适合汽车车内使用的频率范围?  您是否知道是否存在其他任何无法在76-81GHz 频率范围内有效运行的汽车应用?  第95部 M 分部分的语言都没有表明这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要与我们的扩展团队联系

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关详细信息、请咨询 FCC

    谢谢你

    Cesar