This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:低电压运行

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808962/tida-01573-operate-low-voltage

器件型号:TIDA-01573

您好!

是否可以使用低压激光二极管?

我实际上想使用 Sony SD3236VF。

这个为150mW、工作 电压为5.3V 至5.5V

您建议输入电压在30-75V 范围内、但它是否有机会使用它?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    此参考设计可以在5.3V-5.5V 之间切换、而不会出现任何问题。

    不过,快速提示:在总线上仅使用5.5V 电压进行切换时,您可能无法获得所需的峰值电流脉冲,具体取决于您的脉冲宽度。 在固定脉冲宽度下、峰值电流受 LED 驱动环路中的寄生电感的限制。

    V = L*di/dt

    重新排列:di = V*dt/L

    di 是所需的峰值电流、dt 和 L 通常分别由系统要求和布局确定。

    为了增加峰值电流、您必须增加开关电压、该电压会切换到您的整个驱动环路。 激光二极管始终遵循其 VI 曲线、仅经历总开关电压的一小部分、而其余电压则在寄生 L 和 FET VDS 上下降。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速响应!

    您的提示非常有帮助。

    实际上、我将脉冲宽度设置从100ns 更改为200ns。

    然后我得到一个激光脉冲、但它具有25ns 等宽脉冲宽度。

    它似乎与输入脉冲宽度相关。

    这是否意味着我们需要1GHz 脉冲发生器来获得1.x ns 的脉冲宽度?

    如果您有什么想法来产生合理的如此高的频率、您会告诉我吗? 脉冲。

    再次感谢!

    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    此参考设计包含一个使用与门的脉宽减小电路、以帮助实现这些非常窄的脉宽。 我认为您知道需要以非常精细的分辨率调整输入脉冲宽度。 我们通常使用具有非常精细脉宽控制的专用函数发生器进行测试。 如果您使用 FPGA 生成 输入信号、则需要合成可变占空比电路以实现更高的脉宽分辨率。

    我对这种设计没有太多经验,但例如,您可以合成来自参考时钟的相位延迟时钟信号,并使用比较器来比较这两个时钟。 输出脉冲宽度将由两个时钟之间的相位差决定。 这里提供了各种论文、可帮助您提出有关这种可调脉宽电路的更多想法。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John