This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:遵循参考设计、我是否应移除在 tiduci3a.pdf 中取消但仍在 Altium 中取消的组件?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01371, TPS7A47, TPS7A33, CSD19533KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/807716/tida-01371-follow-the-reference-design-shall-i-remove-those-components-which-are-canceled-in-tiduci3a-pdf-but-still-in-altium

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件: TPS7A47TPS7A33CSD19533KCS

您好、TI、

我很困惑遵循您的 TIDA-01371参考文献 设计。 请帮我正确理解此设计。

R40、R38,一个1MΩ Ω 分流电阻器与作为积分器的运算放大器的反馈电容器并联、两者在数据表中以红色叉号被抵消、但仍在 Altium 的原理图中

这些 1MΩ Ω 电阻器的用途是什么? 用于复位 积分器的泄放电阻器? 我是否应将其保留在板上?

2.  数据表中也取消了 C26、C28、

它们在电路中发挥什么功能、为什么在数据表中取消它们? 我是否应将其保留在板上?

3.在对称设计中,C16和 C7是双电容器,为什么数据表中只取消了 C16? 仿真?

4. R34+C23和 R35+C24都是 Zobel 网络。 为何 在数据表中取消 R34+C23? 仿真?

5. R36和 R9为零 Ω。 短路的 BJT Q8和 Q6、用于控制这些 LDO 的输入电压。 如果出于其他临时目的取消了它们、为什么它们出现在 Altium 的原理图中?

这些都是我的问题。  

期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wallace、

    感谢您关注 TIDA-01371。 请在下面找到我的答案:

    1) 1) R40和 R38仅介绍直流负反馈。 如果您的布局中有空间、我建议保留电阻器的占用空间。
    2) 2)保持 C26和 C28、以查看我们是否需要在开发过程中滤除任何噪声。 在测试过程中、您始终可以尝试不同的电容值并查看滤波操作。
    3) 3)两个 LDO 具有不同的架构、因此它们的稳定性会相应地发生变化。 在测试该设计时、我们发现 TPS7A47在 C7下保持稳定、而 TPS7A33在没有 C16的情况下保持稳定。 我建议您保持与原理图相同的配置。
    4) 4)与第3点相同的答案。 在测试过程中、TPS7A47在安装 Zobel 网络时保持稳定。
    5) R36和 R9暂时使用。 您可以在设计中删除这些内容。

    简而言之、这些是参考原理图、我们保留了 DNP、以便在测试期间测试不同的场景。

    BTW、您正在处理的应用是什么? 浮点+ve/-ve LDO 在您的应用中有何用处?

    谢谢你。

    此致、
    Sanjay R. Pithadia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    非常感谢您耐心的耐心和详细的回复!

    我将为它供电一个、看看会发生什么情况。

    BTW、"DNP"代表什么?

    底层应用是为超声波传输的脉冲发生器供电。

    此致!

    Wallace

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DNP 表示板上的"不填充"。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay,

    今天、我尝试从正极部分以10V 拉取1A 电流、而正极电路由+64DCV 驱动。  几秒钟后、电路发生故障、 +64DCV 源进入恒定电流模式。  然后、我卸载了负载电阻器并重新为该电路供电、突然怀疑 Q5 BJT 被烧断。  

    控制器件密钥电压在 tiduci3a.pdf 的图7之上提供。

    该电路是否支持持续电流输出、即使恒定电流也是额定6A 的一小部分?

    根据在图7的电路节点上测量的电压值、我们是否可以得出 Q5烧断为断路的结论?


    我希望您能指导我完成这个电路、并提前非常感谢!

    此致!

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wallace、

    该电路应适用于1A 的连续输出电流。

    对于0.5V 输入、虚拟接地点应为10V。 您从何处获得64V 电压?

    自动生成虚拟接地点。

    您在 Q5中使用了哪种晶体管?

    我要附加 TINA 仿真文件、您可以在测试实际电路之前尝试该文件。

    此致、

    Sanjay R. Pithadiae2e.ti.com/.../6470.Positive_2D00_LDO_2D00_Virtual_2D00_GND.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    64V 是 TIDA-01371的输入电压、输出已修整为10V。 在这种情况 下、当拉出1A 电流时、54W 被倾入 TIDA-01371的正极部分。

      对于 TIDA-01371、此功耗是否过大?

    电路故障后、虚拟接地也变为64V。 因此、我想 Q5 (FMMT497)可能会损坏。  

    根据您的知识、我的猜测对吗?

    此致!

    Wallace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wallace、

    54W 过大。 电路将无法连续获取此高功率。

    1) 1)您的原理图是否与 TIDA-01371原理图相同?

    2) 2)您的布局是否与 TIDA-01371布局相同?

    3) 3)您有多少个 FET 与 LDO 并联?

    4) 4)您是否已将散热器连接到 FET?

    5) 5)我建议从较低的输入电压开始。 尝试在输入端使用25V 电压、将虚拟接地设置为10V 并检查性能。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay,

    1) 1)您的原理图是否与 TIDA-01371 原理图相同?

    答1:是的。 它们是相同的。

    2) 2)您的布局是否与 TIDA-01371 布局相同?

    A2:99%相似度。

    3) 3)您有多少个 FET 与 LDO 并联?

    A3:CSD19533KCS *3与两极 LDO 并联。

    4) 4)您是否已将散热器连接到 FET?

    A4:还没有。

    5) 5)我建议从较低的输入电压开始。 尝试在输入端使用25V 电压、将虚拟接地设置为10V 并检查性能。

    A5:感谢您的建议。 我正这样做。

    此致!

    Wallace