This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:TIDA-00961 PFC 的几个问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/808368/tida-00961-several-questions-to-tida-00961-pfc

器件型号:TIDA-00961

尊敬的 Salil:尊敬的 Hrishi:尊敬的德州仪器团队:

我对 TIDA-00961 PFC 有几个问题:

1) 1)在原理图中、R231、R232和 R234都连接到同一个点。 我认为这允许不同的选项。 实际上没有使用1M 的值。 因此不使用 ZVS2和 ZVS2_2。 R229、230和 R233也是如此?

2) 2)有两个信号 CT_SENSE1和 CT_SENSE2。 它们是否与电流互感器配合使用? 在 BOM 中、我看不到电流互感器。

3) 3) G_AC_I 不在软件中使用、也不在硬件中使用。 U204和 R221不能影响 U207输出。 只有 R222和 R224完全控制。

4) 4)在原理图中、我认为 J205的绘制不正确。 它以某种方式镜像。

5) 5)我在原理图中未找到大容量电容器。 您是否使用了外部大容量电容器? 需要花费太多的 UF? 您使用哪个负载来运行 PFC? 可使用的最大电阻值(最低负载)是多少?

6) 6)您是否拥有可提供的控制软件以及随 TIDA-PFC 一起提供的软件? 在您的代码中、您可以编写代码

//GUI 支持变量

//设置外部 GUI 控件数量的限制-根据需要增加

volatile Int16_t * varSetTxtList[16];//16文本框控制变量

您能否为 PFC 提供 GUI?

7) 7) 7)您能否提供 TIDA-00961测试设置的一些图片?

非常感谢您的回复

此致

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    很高兴看到您对 TIDA-00961非常感兴趣。  如果您能告诉我您的此设计应用、那将非常棒。

    我将向主要设计人员核实您的所有问题、然后再与您联系。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    我已经与我们的主要设计师建立了联系、请查看我的回复、如下所示:

    1) 1)在原理图中、R231、R232和 R234都连接到同一个点。 我认为这允许不同的选项。 实际上没有使用1M 的值。 因此不使用 ZVS2和 ZVS2_2。 R229、230和 R233也是如此?

    答:没错。 仅使用 ZCD_Output1/2。 1M 的值。

    2) 2)有两个信号 CT_SENSE1和 CT_SENSE2。 它们是否与电流互感器配合使用? 在 BOM 中、我看不到电流互感器。
    答案:我认为、本设计中不使用 CT_SENSE 信号。

    3) 3) G_AC_I 不在软件中使用、也不在硬件中使用。 U204和 R221不能影响 U207输出。 只有 R222和 R224完全控制。
    答案:G_AC_I 的目标是调整低压线路输入端的交流电流感应增益,它应在110V 交流输入端打开。

    4) 4)在原理图中、我认为 J205的绘制不正确。 它以某种方式镜像。
    答案:不、原理图是正确的。 为什么您认为它是镜像的?

    5) 5)我在原理图中未找到大容量电容器。 您是否使用了外部大容量电容器? 需要花费太多的 UF? 您使用哪个负载来运行 PFC? 可使用的最大电阻值(最低负载)是多少?
    答案:是的、必须有一个大容量电容器。 -在1.6kW 功率级别下,您可能需要一个680uF420V 电容器。 --在1.6kW 下,最大负载应为390V4.1A。

    6) 6)您是否拥有可提供的控制软件以及随 TIDA-PFC 一起提供的软件? 在您的代码中、您可以编写代码

    //GUI 支持变量

    //设置外部 GUI 控件数量的限制-根据需要增加

    volatile Int16_t * varSetTxtList[16];//16 文本框 控制变量

    您能否为 PFC 提供 GUI?
    答:您可能不需要 GUI、可以直接将所有与 GUI 相关的值放入代码中。

    7) 7) 7)您能否提供 TIDA-00961测试设置的一些图片
    答:很抱歉、由于没有现货板、现在没有任何图片。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的"西瓜面条":

    目前、我尝试构建我自己的 TIDA-00961版本、以用于 GaN-MOSFET 的评估。

    非常感谢您的回复。

    3) 3)硬件中的 G_AC_I 将不起作用。 U204是无用的。

    4) 4)接头由两部分组成。 小部分从1变为56、大部分从57变为120。   这在原理图中是不正确的。 在原理图中、大部件从1变为64、小部件从65变为120。

    5) 5) 390V、4.1A 是最大值。 因此电阻不应小于95欧姆? 了解这一点很好。 最小值会怎么样?

    7) 7)特别要问的是、这个大黑色圆柱是什么? 它是我假设的大容量电容器吗?

    我还有另一个问题

    8) 8)您是否可以提供设置此 PCB 的一般建议? 在将其连接到您可以推荐的主电网之前、是否需要进行测试? 在代码中、我找到了一个名为"DC_CHECK_"的变量。 在将设备连接到电源之前、这是我可以使用直流电压进行的测试吗(230V、50Hz)?

    非常感谢、致以最诚挚的问候

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7)点中的图片未复制到论坛。 请在此处找到图片:

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00961

    GaN-FET 卡和微控制器卡之间有一个大的斜角。 这是大容量电容器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick  

    如下所示:

    3) 3)硬件中的 G_AC_I 将不起作用。 U204是无用的。 ANS:此部件应在 BOM 中使用。 但您可以将其单独保留在高压线路中。

    4) 4)接头由两部分组成。 小部分从1变为56、大部分从57变为120。   这在原理图中是不正确的。 在原理图中、大部件从1变为64、小部件从65变为120。 答案:您不应查看化妆品符号、而应参考 PCB 封装。

    5) 5) 390V、4.1A 是最大值。 因此电阻不应小于95欧姆? 了解这一点很好。 最小值会怎么样? 答案:没有上限、可能是开路。

    7) 7)特别要问的是、这个大黑色圆柱是什么? 它是我假设的大容量电容器吗? 答案:这是用于测试的大容量电容器。

    我还有另一个问题

    8) 8)您是否可以提供设置此 PCB 的一般建议? 在将其连接到您可以推荐的主电网之前、是否需要进行测试? 在代码中、我找到了一个名为"DC_CHECK_"的变量。 在将设备连接到电源之前、这是我可以使用直流电压进行的测试吗(230V、50Hz)?

    答案:您可以按照此步骤操作、  

    1、检查您的控制电路--所有 Vcc 偏置、MCU JTAG、PWM 波、OPAMP、驱动器。

    2、检查您的功率级是否能够在直流输入和开环条件下正常工作;

    3、检查感应电路、确保所有感应信号都正确。

    4、具有110V 0.2A 负载条件的交流输入;  (您可以在第一次缓慢地将输入从0V 调整到110V)

    5、带230V 0.2A 负载条件的交流输入;(您可以在首次使用时将输入从110V 缓慢调整为230V)

    希望它能提供帮助!