器件型号:TIDA-00961
尊敬的 Salil:尊敬的 Hrishi:尊敬的德州仪器团队:
我对 TIDA-00961 PFC 有几个问题:
1) 1)在原理图中、R231、R232和 R234都连接到同一个点。 我认为这允许不同的选项。 实际上没有使用1M 的值。 因此不使用 ZVS2和 ZVS2_2。 R229、230和 R233也是如此?
2) 2)有两个信号 CT_SENSE1和 CT_SENSE2。 它们是否与电流互感器配合使用? 在 BOM 中、我看不到电流互感器。
3) 3) G_AC_I 不在软件中使用、也不在硬件中使用。 U204和 R221不能影响 U207输出。 只有 R222和 R224完全控制。
4) 4)在原理图中、我认为 J205的绘制不正确。 它以某种方式镜像。
5) 5)我在原理图中未找到大容量电容器。 您是否使用了外部大容量电容器? 需要花费太多的 UF? 您使用哪个负载来运行 PFC? 可使用的最大电阻值(最低负载)是多少?
6) 6)您是否拥有可提供的控制软件以及随 TIDA-PFC 一起提供的软件? 在您的代码中、您可以编写代码
//GUI 支持变量
//设置外部 GUI 控件数量的限制-根据需要增加
volatile Int16_t * varSetTxtList[16];//16文本框控制变量
您能否为 PFC 提供 GUI?
7) 7) 7)您能否提供 TIDA-00961测试设置的一些图片?
非常感谢您的回复
此致
Patrick