Other Parts Discussed in Thread: TPS62813-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、TI 团队
我有疑问。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62813-Q1
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好、TI 团队
我有疑问。
你好,Umayal-San
感谢您的回答。
>由于基准电压的容差为+/-1%,并且进一步的反馈 电阻容差累积 产生 的输出电压精度超过+/-1%。
输出电压容差是否包括输出纹波?
我的客户正在考虑将 IC 降至2.6%以内。
如果包含输出纹波、则没有问题、因为输出电压容差为1.407%(/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6440.pdf)。
此致、
高志林
您好 、Koji-San、
正如我们在上一篇文章中所建议的那样,在 Webench 中,我们不在 输出电压容差计算中包括输出纹波,因此 输出电压不包括输出纹波
器件 TPS62813-Q1的容差计算 。
Webench 中最初报告的3.75% 输出电压容差问题的修复程序将于9月20日在 TI.com 上提供。
在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。
谢谢、此致、
Umayal