This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62813-Q1:TPS62813-Q1的输出电压精度

Guru**** 2620925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833492/webench-tools-tps62813-q1-output-voltage-accuracy-of-tps62813-q1

器件型号:TPS62813-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI 团队

我有疑问。

我认为在 PWM 模式下运行时的输出电压精度为±1%。
WEBENCH 上的 Vout 容差结果为3.75%。
精度差的原因是什么?
请告诉我计算公式。
条件如下。
VIN = 5V
Vout=0.75V
Iout=2.63A
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    我们能够重复这个问题。

    我们已将这一问题转交给我们的专家。

    我们将保持您的最新状态。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San
     
      如  下面的图1所示、数据表中提到的"输出电压精度+/-1%(PWM 操作)"特性是 基准电压的容差
     
    TPS62813-Q1是 一款可调节输出电压器件 (请参阅 下图2)。
    由于基准电压的容差为+/-1%、并且进一步的反馈 电阻容差累积 产生 的输出电压精度超过+/-1%。
    在 Webench 中、 我们有一个小错误、导致 Vout 容差为3.75%。我们现在已经修复了它。  在我们的发布周期内、TI.com 上将提供修复程序。
    在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。
    请参阅以下链接中的设计报告以快速参考
     
     

     

     
                                                                  
                                                   图1.  
     
                                                     图2.
     
     
    谢谢、此致、
    Umayal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Umayal-San

    感谢您的回答。

     

    >由于基准电压的容差为+/-1%,并且进一步的反馈 电阻容差累积 产生 的输出电压精度超过+/-1%。

    输出电压容差是否包括输出纹波?

    我的客户正在考虑将 IC 降至2.6%以内。

    如果包含输出纹波、则没有问题、因为输出电压容差为1.407%(/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/WBDesign6440.pdf)。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    输出电压容差不包括输出纹波。 您可以从设计报告的"操作值"表中获取输出纹波、如以下快照中突出显示。

    即使我们在容差中包含 Vout 纹波、此设计的有效容差也不会超过1.7%。 如有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harish-San

    感谢您的回答。

    我知道。

    我期待收到您关于修复程序可用性的消息。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji-San、

    正如我们在上一篇文章中所建议的那样,在 Webench 中,我们不在  输出电压容差计算中包括输出纹波,因此 输出电压不包括输出纹波

    器件 TPS62813-Q1的容差计算 。

    Webench 中最初报告的3.75% 输出电压容差问题的修复程序将于9月20日在 TI.com 上提供。

    在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji-San、

    感谢您的耐心。 此修复程序现已在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Umayal-San

    感谢您的回答。

    我确认输出电压容差为1.41%。

    最棒的酒店

    高志林