This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:我要求固定输出电压直流/直流;我得到固定输出电流。 为什么?

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833819/webench-tools-i-ask-for-fixed-vout-dc-dc-i-get-fixed-iout-why

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尝试设计一个开关直流/直流、minVin = 20V; maxVin = 35V; Vout= 12V; maxIout I 输入了5A、因为稳定电流和峰值电流之间没有区别。

(我的稳定电流为0.8A、但作为直流电机、可能需要更多的电流浪涌。)

因此、我点击"View Designs"按钮、它会出现十几个左右的问题。 其中一个为我提供了6A 输出。

但是、当我点击上面的"自定义"按钮时、事实证明它是某种恒流设计; 我的12V 输出电压规格似乎被遗忘了。

在过去的几年里、我经常使用 Webench; 这是我第一次遇到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.W、

    是否可以共享您从设计列表中单击的器件型号? 我看到 WEBENCH 电源设计器针对您的输入条件提供了60种设计。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.W、

    看看您是否有机会了解这一点。 请提供您的意见、以便我们可以查看问题(如果有)。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.W、

    如果您仍遇到问题、请告知我们。  

    此致、

    模块