请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
尝试设计一个开关直流/直流、minVin = 20V; maxVin = 35V; Vout= 12V; maxIout I 输入了5A、因为稳定电流和峰值电流之间没有区别。
(我的稳定电流为0.8A、但作为直流电机、可能需要更多的电流浪涌。)
因此、我点击"View Designs"按钮、它会出现十几个左右的问题。 其中一个为我提供了6A 输出。
但是、当我点击上面的"自定义"按钮时、事实证明它是某种恒流设计; 我的12V 输出电压规格似乎被遗忘了。
在过去的几年里、我经常使用 Webench; 这是我第一次遇到任何问题。