This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 如何提供恒流恒压电源?

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834430/tina-ti-how-do-i-do-constant-current-constant-voltage-supply

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

员工、  

有什么想法如何在 TINA-TI 中创建具有电流限制(也称为 CC/CV 或 CV-CC)的电压电源?

感谢您的任何提示。  

Jiri、SEM

PS:在正常 SPICE 中、我使用 Ron = 0且 ILIM =我所需的限值的理想二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、
    您是否已使用 TINA 尝试过您的"SPICE "方法?
    似乎它可能起作用,但我以前没有这样做。

    我更喜欢将运算放大器用于 CC 和 CV 环路、如所连接的 TINA 充电器电路中所示。
    这更接近于它的实际运行方式、并允许自由控制运行。

    e2e.ti.com/.../lead_5F00_acid_5F00_charger.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、感谢您的回复。 我展示的解决 方案是特定于 LTSPICE 的、与传统 SPICE 语法不兼容。 我偶尔会使用 LTSPICE、但当然只能用于业余爱好者应用。

    我能够在我获得许可证的 PSpice 中运行该程序。 其理念包括 一个压控开关和一个电流源。 理想的电流源+齐纳二极管可实现所需的功能。 对于   驱动 MOSFET 的栅极驱动器的简化模型、我需要使用这种方法。

    随附的是灵感图。 我认为这种方法在 TINA-TI 中也适用。

    PS:此图不能模拟驾驶员的 ROL 电阻。 这只是一个初步示例。

    再次感谢您的观看。

    Jiri - SEM