This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20588:尝试仿真 PMP20588时出现问题

Guru**** 2544310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830696/pmp20588-problem-with-trying-to-simulate-pmp20588

器件型号:PMP20588
主题中讨论的其他器件:LM5022

早上好、

我正在开发一些隔离型反激式电源、并使用 PMP20588作为参考。  实际上、我使用该参考设计(所有组件都位于变压器下方)设计和构建了一个小型电路板、用于评估 LM5022、它运行良好、 我的问题是仿真要尝试创建并联使用、以便在设计实际电源之前、我可以对各种负载下的组件功耗进行一些估算。  在我的仿真中、CS 信号在开关期间变得过高、因此输出的占空比会被削减。  我的电路板上的输出在满负载(54V、600mA)时看起来很好、我似乎也无法使仿真正常工作。  我不确定我的问题在哪里、似乎通过 FET 的电流没有实际建模?  我不确定、我已经连接了下面的仿真。  感谢您的观看!

此致、  

Steve

e2e.ti.com/.../30W-LM5022-Supply.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    有没有人有幸这样做?  我真的希望能够让这项工作发挥作用、但如果我无法使用 TINA 仿真电源、我可以始终返回使用 LTSpice 和线性技术器件。  在构建电源之前、我们始终使用 LTSpice 仿真电源、TINA 和 TI 将是不错的替代方案。  我本以为 TI 的某个人在该参考设计中节省了一个仿真。  不幸的是、由于我构建的实际测试板工作良好、变压器的输出看起来尽可能好。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您考虑使用 TI 产品。  我们刚刚注意到您的帖子、因为 LM5022在主题行中不明显。   

    我们将对此进行研究、 稍后再与您讨论。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我研究过您的模型一段时间、问题似乎是变压器的模型。  您不应使用变压器模型、而应使用耦合电感器模型。  您的变压器模型没有任何电感、这就是开关电流如此之高而使峰值电流限制跳闸的原因。  请将其更改为耦合电感器、并指定初级和次级电感、而不是匝数比。  我只是看到 Tina 有两个绕组耦合电感器。  使用它并移除 VCC 的第三个绕组电路、只需保留 VCC 电容器、它将进行仿真。

    谢谢、

    Youhao Xi