Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP20588
主题中讨论的其他器件:LM5022、
早上好、
我正在开发一些隔离型反激式电源、并使用 PMP20588作为参考。 实际上、我使用该参考设计(所有组件都位于变压器下方)设计和构建了一个小型电路板、用于评估 LM5022、它运行良好、 我的问题是仿真要尝试创建并联使用、以便在设计实际电源之前、我可以对各种负载下的组件功耗进行一些估算。 在我的仿真中、CS 信号在开关期间变得过高、因此输出的占空比会被削减。 我的电路板上的输出在满负载(54V、600mA)时看起来很好、我似乎也无法使仿真正常工作。 我不确定我的问题在哪里、似乎通过 FET 的电流没有实际建模? 我不确定、我已经连接了下面的仿真。 感谢您的观看!
此致、
Steve