This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5291:并联为3节18650电池充电

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/834184/pmp5291-charging-3-18650-batteries-in-parallel

器件型号:PMP5291

您好!

(1)是否将三节并联电池视为单节电池? 如果是这种情况、那么 PMP5291可用于为电池充电、对吧?

(2)客户希望以5A 的电流为电池充电。 我认为5A 过高、可能会对电池造成损坏。 您能建议最大安全充电电流吗?  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    感谢您发帖。 让我尝试回答以下问题:

    通常、如果电池并联、它们可以作为单节电池充电。  当然、它们之间需要保护、但通常可以将它们视为单节电池。 PMP5291能够为这种类型的电池充电。

    2.标准18650电池容量在2-3Ahr 之间,这意味着如果您有3个并联电池,则容量为6-9Ahr。 以1C 的速率为锂离子电池充电是完全安全的(这意味着您可以在1小时内为全部容量充电)。 因此、在这种情况下、使用5A 进行充电不会有问题。

    谢谢、

    Robert