请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP5291 您好!
(1)是否将三节并联电池视为单节电池? 如果是这种情况、那么 PMP5291可用于为电池充电、对吧?
(2)客户希望以5A 的电流为电池充电。 我认为5A 过高、可能会对电池造成损坏。 您能建议最大安全充电电流吗?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
(1)是否将三节并联电池视为单节电池? 如果是这种情况、那么 PMP5291可用于为电池充电、对吧?
(2)客户希望以5A 的电流为电池充电。 我认为5A 过高、可能会对电池造成损坏。 您能建议最大安全充电电流吗?
感谢你的帮助。
您好、Elisha、
感谢您发帖。 让我尝试回答以下问题:
通常、如果电池并联、它们可以作为单节电池充电。 当然、它们之间需要保护、但通常可以将它们视为单节电池。 PMP5291能够为这种类型的电池充电。
2.标准18650电池容量在2-3Ahr 之间,这意味着如果您有3个并联电池,则容量为6-9Ahr。 以1C 的速率为锂离子电池充电是完全安全的(这意味着您可以在1小时内为全部容量充电)。 因此、在这种情况下、使用5A 进行充电不会有问题。
谢谢、
Robert