This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:TIDA-01093中的电芯串联限制

Guru**** 2616615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/833987/tida-01093-cell-series-limit-in-tida-01093

器件型号:TIDA-01093
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ76930

大家好、

在 TIDA-01093中、我们可以制作13节电池系列吗?

如特性中所述、它支持16-20系列。 我可以使系列小于16系列吗?

此外、还需要支持 TIDA-01093的电池系列的最小限制。

等待最早的回复,

此致、

Prathamesh Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prathamesh、
    对于13节电池、为什么不使用1个 BQ76940 (这是一个15节电池的监视器)?
    我们提供了大量的 TI 参考设计、其中包括一个13种、您可以在 此处找到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。

    实际上 、我想在 TIDA-01093中知道、我想将13系列转换为20系列。

    请帮我制作13个系列、尤其是 TIDA-01093。

    如果可能,会产生什么效果?

    请告诉我这是不是可能的?

    等待最早的回复,

    此致、

    Prathamesh Patil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    实际上,我们在设计中尝试的是,我们希望在13到 20秒的情况下使用同一个 PCB。  

    我们不希望使用 Bq76940 15秒 和 使用两个 Bq76930 20秒制造2个不同的 PCB、我们计划使单个 PCB 具有两个 Bq76930 、这两个 Bq76930同时适用于13秒和20秒。 因此 ,请评论我们是否可以做?

    因此,请您就此发表评论,我们是否可以制作一个同时适用于(20个)和13个的单板?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    是的、这是可能的。 每个 BQ76930器件至少可以支持6节电池、因此我建议在器件底部配置7节电池、在器件顶部配置6节电池、以实现13节配置。

    由于您计划修改电路板以支持13s 至20s、因此您需要参阅数据表的表25以了解用于减少电池节数的电池连接。 BQ76930的 EVM 用户指南还提供了有关减少电池节数的非常有用的部分、并提供了有关如何修改电路板的示例。 重要的一点是、您需要在器件引脚和电池输入端子处将某些电池短接在一起。

    我希望这对您有所帮助、

    Matt