Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940, BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ76930
大家好、
在 TIDA-01093中、我们可以制作13节电池系列吗?
如特性中所述、它支持16-20系列。 我可以使系列小于16系列吗?
此外、还需要支持 TIDA-01093的电池系列的最小限制。
等待最早的回复,
此致、
Prathamesh Patil
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76940, BQ76930
大家好、
在 TIDA-01093中、我们可以制作13节电池系列吗?
如特性中所述、它支持16-20系列。 我可以使系列小于16系列吗?
此外、还需要支持 TIDA-01093的电池系列的最小限制。
等待最早的回复,
此致、
Prathamesh Patil
尊敬的 David:
实际上,我们在设计中尝试的是,我们希望在13到 20秒的情况下使用同一个 PCB。
我们不希望使用 Bq76940 15秒 和 使用两个 Bq76930 20秒制造2个不同的 PCB、我们计划使单个 PCB 具有两个 Bq76930 、这两个 Bq76930同时适用于13秒和20秒。 因此 ,请评论我们是否可以做?
因此,请您就此发表评论,我们是否可以制作一个同时适用于(20个)和13个的单板?
Rohit
您好、Rohit、
是的、这是可能的。 每个 BQ76930器件至少可以支持6节电池、因此我建议在器件底部配置7节电池、在器件顶部配置6节电池、以实现13节配置。
由于您计划修改电路板以支持13s 至20s、因此您需要参阅数据表的表25以了解用于减少电池节数的电池连接。 BQ76930的 EVM 用户指南还提供了有关减少电池节数的非常有用的部分、并提供了有关如何修改电路板的示例。 重要的一点是、您需要在器件引脚和电池输入端子处将某些电池短接在一起。
我希望这对您有所帮助、
Matt