This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有用户指定控制算法的100W (或50W/200W)双向直流/直流转换器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828924/100w-or-50w-200w-bidirectional-dc-dc-converter-with-user-specified-control-algorithms

主题中讨论的其他器件:LM5170LM5170-Q1

您好!

我正在寻找低功耗双向直流/直流转换器设计以及具有 MATLAB/Simulink 编码接口的控制器、并可处理最佳控制或优化或高级控制算法。 适用于具有12V 至24V (直流链路)转换的多输入能量源(电池和超级电容器)应用。

我找到了一份与我使用 C2000的应用相似的 TI 应用报告(随附)。 我可以使用 C2000来实现基于优化的高级控制算法吗?

请推荐合适的控制器、直流/直流转换器设计... 如有的话。 任何进一步的建议都受到高度赞赏。

感谢 you.e2e.ti.com/.../bidirectiona-C2000-TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您可以将此设计用于您的应用。 有关全模拟解决方案、请查看 LM5170。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经介绍 了 LM5170-Q1和 LM5170 EVM。

    在 EVM 图中(如下所示)、我只能看到一个12V 端口。 是否可以再添加一个12V 电压、因为它具有使用两个不同电源的双通道功率级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    该板具有两个并联(交错)的降压/升压级。 如果功率级别较低、您可以在12V 侧将它们分开以具有两个通道。 但是、无法单独控制功率流。 也就是说、它将支持48V 电源、同时支持两个12V 通道、两个12V 通道一起升压至48V 通道。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    非常感谢。 我认为我需要两个 LM5170EVM 模块来独立控制两个能源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    我 还有一个问题。 在购买 EVM 模块之前、我想先了解一下情况、以便最终确认它是否合适、尽管我已经解释过一次。

    我在以下模式中的目标:

    1. 保持12V 直流链路电压
    2. 使用来自 Simulink/Matlab 的不同算法在电池和超级电容器之间控制电流共享。 电池提供平均电流、而超级电容器在改变电机负载时提供突发瞬态。
    3. 我将使用 C2000 MCU 从外部控制两个 LM5170-Q1EVM 模块。

    是否可以使用 C2000 MCU 控制的两个 LM5170-Q1 EVM 模块来实现这些目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我认为这种配置将满足您的要求。

    此致、

    Salil