This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS565208:TINA 和 WEBENCH 之间不同的仿真稳态响应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831265/webench-tools-tps565208-different-simulated-steady-state-response-between-tina-and-webench

器件型号:TPS565208

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在设计使用 TPS565208的直流/直流转换 器、该转换器具有6-17V 输入电压、12V 标称电压、3.3V 输出电压、3A 最大输出电流和3%最大纹波。 当我在 WEBENCH 和 TINA (使用导出的设计)中仿真稳态时、我会得到不同的结果。 我已经包括了两个仿真结果的屏幕截图、并想知道是否有人可以解释这些结果的不同之处。  

谢谢

e2e.ti.com/.../Updated-Design-Steady-State.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我在 Webench 和 TINA 导出的设计(在上面的帖子中共享)中为报告的条件模拟了稳态测试台。

    有以下意见:

    在 Webench 中、Vout 峰值为3.347V、略低于 TINA 中3.35V 的 Vout 峰值(如下图所示)、而 TINA 和 Webench 中的 Vout 谷值为

    匹配 。

     Webench 和 TINA 之间的 VOUT 纹波差异约为5mV。  但由于工具不同、预期会出现上述差异。

    在这方面、您能否告诉我们 TINA 和 Webench 结果之间观察到的差异?

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Umayal、

    感谢您再次与我联系、您的结果与我的结果类似。 我注意到、这两者之间的主要区别在于、WEBENCH 具有恒定的峰值和谷值、而在 TINA 中、它们随时间的推移而变化。 您是否知道导致这两个仿真之间差异的原因是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们对延迟答复表示歉意。

    我们正在努力确定 TINA 中峰值和谷值变化的原因。

    我们将保持您的最新状态。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    差异是由于工具(TINA 和 Webench)使用的分析参数不同。

    如果我们在 TINA 中拧紧分析参数,TINA 结果的精度可以提高,结果类似于 Webench,如图所示

    内容。

    请找到以下步骤来修改 TINA 中的默认分析参数。

    请参阅下面的 TINA 分析参数及其修改后的值。

    如有任何疑问、请回复我们。

    谢谢、此致、

    Umayal