Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在设计使用 TPS565208的直流/直流转换 器、该转换器具有6-17V 输入电压、12V 标称电压、3.3V 输出电压、3A 最大输出电流和3%最大纹波。 当我在 WEBENCH 和 TINA (使用导出的设计)中仿真稳态时、我会得到不同的结果。 我已经包括了两个仿真结果的屏幕截图、并想知道是否有人可以解释这些结果的不同之处。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS565208
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在设计使用 TPS565208的直流/直流转换 器、该转换器具有6-17V 输入电压、12V 标称电压、3.3V 输出电压、3A 最大输出电流和3%最大纹波。 当我在 WEBENCH 和 TINA (使用导出的设计)中仿真稳态时、我会得到不同的结果。 我已经包括了两个仿真结果的屏幕截图、并想知道是否有人可以解释这些结果的不同之处。
谢谢
您好、用户:
我在 Webench 和 TINA 导出的设计(在上面的帖子中共享)中为报告的条件模拟了稳态测试台。
有以下意见:
在 Webench 中、Vout 峰值为3.347V、略低于 TINA 中3.35V 的 Vout 峰值(如下图所示)、而 TINA 和 Webench 中的 Vout 谷值为
匹配 。
Webench 和 TINA 之间的 VOUT 纹波差异约为5mV。 但由于工具不同、预期会出现上述差异。
在这方面、您能否告诉我们 TINA 和 Webench 结果之间观察到的差异?
谢谢、此致、
Umayal