This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对.wav 的无源一阶高通滤波器瞬态响应

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831093/passive-first-order-high-pass-filter-transient-response-to-wav

您好!

我使用.wav 文件作为输入来模拟一个简单的一阶高通滤波器、但是瞬态响应不跟随输入信号。 我使用的电路如下:e2e.ti.com/.../High_2D00_pass.TSC

wav 文件是: e2e.ti.com/.../punk_2D00_rock_2D00_2_2D00_200bpm.wav

我用1uF 和4、7uF 的电容值进行仿真、151ms 和153ms 之间的瞬态响应非常奇怪...

问题是什么?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、
    感谢您发帖到 E2E。

    我使用 WAV 文件作为 VG1的激励、但我必须将安培表设置从输出更改为无。
    否则、VF1没有输出


    我在波形中没有看到任何奇怪的100ms-200ms。
    下面是 高通的 VG1 (wav 激励)和 VF1输出。
    VF1似乎与 VG1输入匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的快速回答。

    我发现奇怪的是:

    wav 信号看起来也很奇怪:它是一个采样率为441kHz 的 PCM 16位、但信号形状似乎不使用226us 采样的丙酸。 而 HP 滤波器的输出不会跟随输入信号。

    此致、

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    您在这里看到的内容与模数转换器的情况类似。
    软件只能及时查看如此多的样本。
    当您增加时间范围时、分辨率会受到影响、采样时间太少。

    我更改了"Transient"窗口、重新运行 WAV 文件、并叠加了结果。
    它们匹配。

    这里是我要使用的 TINA 文件、您已修改。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/High_2D00_pass-_2800_3_2900_.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    谢谢!

    该软件可实时管理多少个样本?

    对于441kHz 采样率、每个点为每22、67us 一次、因此在2ms 时间窗口中应该有88个采样。

    您如何更改瞬态窗口? 我看到一个2ms 窗口...

    无论如何、我使用您发送的电路运行瞬态、输入和输出曲线在4和6ms 之间以及8和10ms 之间存在一些失配。

    我必须设置哪个分析参数才能获得最平滑的曲线?

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    我认为您看到的是正确的。 您发布的最后一幅图像的 C1值比使用的 ED 低、因此高通滤波器极点频率更高。 这意味着对于.wav 输入的低频分量、相移和衰减被引入到输出中。 这会使这些频率下的输出波形失真、从而导致您看到的输入与输出差异。 就输入不是"平滑"和正弦波而言、这是因为它是一个由采样生成的信号、具有许多 变化的振幅、相移频率分量。 如果您对输入进行了傅里叶分析、您会看到这一点。 对于单极高通滤波器电路、获取输入(电压)以匹配输出的最佳方法是尽可能增大 C1值和/或增大负载电阻器值。 这会将高通滤波器极点移至较低位置、从而最大限度地减少由于输入信号低频分量的滤波器衰减和相移而导致的输出失真。