This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:输入或输出电压变化或电流增大时不稳定。

Guru**** 2616345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827720/webench-tools-lm3478-unstable-as-voltage-is-varied-input-or-output-or-as-current-increases

器件型号:LM3478

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

根据 Webench 的建议、使用准确的原理图和 BOM、输出仅在特定电压输入或电流输出下保持稳定。 否则、它会随着任何变化变得非常不稳定。 例如、如果输入从3.0到4.2V (锂离子电源)变化、并且通过反馈电阻器将输出设置为12V、则它在3.6时变得不稳定、然后在4.1V 之前有一点静置、然后输出变得非常不稳定、在4.3时它再次完全正常工作。 不同电流负载也是如此。 它在零负载时保持稳定、但甚至增加了100mA 负载(Webench 被要求提供12V @ 2.5A 输出)、并且输出进入通态振荡和不稳定输出。 唯一的稳定模式似乎是3.0V、此时一切都运行良好。 一旦 V 变为高于3.5V、输出就会变得不可预测。 电源不是问题;在 FB 处添加电容器只会降低振荡、在某些情况下会使振荡变得更糟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您联系我们。 请您分享 Webench 设计吗? 请按照以下步骤共享设计。

    1.从 Webench Designer 右角的垂直省略号菜单中单击共享设计。

    2.从“公共链接”选项卡中单击“获取链接”。

    3.与我们共享生成的链接。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    请您分享 Webench 设计吗? 请按照上述注释中共享的步骤操作。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、Webench 不会显示共享图标(Firefox、Win7Pro)、因此如果您为我提供了一个链接、让我可以在其中发布原理图、BOM、PCB 布局等、我将剪切并粘贴电路 我一直在使用建议的电路来改变反馈和电流传感器中的各种电阻值、我找不到任何组合的任何值、这些组合始终可以使电路稳定。 它仅在特定电压、电流拉动和电阻值下保持稳定、即使电路工作正常、效率也仅为45%。 我尝试了三种不同的电源、而不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以再次尝试共享设计吗?  

    在 Webench 上创建设计后、请单击"Export"选项卡、然后在其下方查找共享图标。 然后按照第一条注释中的步骤操作。

    如果您无法共享设计、请在此处的注释部分共享原理图和 BOM。

      

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    由于我们没有收到您的回复、我们希望您能够解决该问题。
    请在此主题中添加另一个帖子、如果问题仍然存在、则启动新主题(如果此主题已锁定)。

    谢谢、此致、

    Umayal