This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01167:ISO7637-2电源1在输入侧为负

Guru**** 2616355 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/830158/tida-01167-iso7637-2-pluse-1-negative-in-input-side

器件型号:TIDA-01167

大家好、

您能否帮助确认并澄清我对 ISO7637-2使用方法1图26和27的理解和疑问。

如果输入侧出现负尖峰(图26)、则反极性分量 Q3将导通、并使 Q1和 Q2的栅极/源极短路、以使其关闭以断开输入和输出。

为什么输出被钳制在-3.25V?

为什么输入被钳制在-20V?

一旦输入中出现负尖峰、我就会对 GATE 引脚和 OVP 引脚产生疑问、请帮助澄清这些引脚是否超出负电压规格。

另请帮助确认我对 SEN/VIN/UVLO/EN 引脚的理解。

SEN 引脚、齐纳二极管 D4将被转发、使 SEN 引脚为 VF (0.3V-0.4V)、甚至在没有齐纳二极管的情况下、SEN 引脚也可以维持-25V、如数据表6.1注释5所示。

输入电压引脚、二极管 D5将阻止负尖峰、不会让尖峰进入输入电压引脚。

3. OVP 引脚、如果出现负尖峰、额定值只有-0.3V、这是不够的?

UVLO 引脚、与#2相同、D5将阻止尖峰。

与 #2相同的 EN 引脚、D5将阻止尖峰。  

6.栅极引脚、我不知道栅极引脚上的电压是多少、请帮助澄清。

非常感谢你的帮助。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、您好、祝您好。  我们汽车系统团队的设计负责人本周在节假日外出。  他将在8月19日星期一回到办公室后立即进行审核并作出回复。  

    此致、

    John Fullilove

    参考设计操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以帮您检查我的问题吗?

    谢谢。

    此致、

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    输入和输出端的负电压钳位完全取决于脉冲发生器的阻抗和 TIDA-01167的输入阻抗及其输出阻抗。

    如用户指南中所述、ISO7637-2脉冲1在无源电路板上施加、且具有任何负载。

    1) 1) TIDA-01167输入端的负电压:在 TIDA-01167输出负载的情况下、ISO7637-2脉冲1变为-150V。 阻抗为 TIDA-01167时、输入端的同一脉冲被钳位至-22V (D1钳位)。

    2) 2) TIDA-01167输出端的负电压: TIDA-01167具有内置反极性保护功能。 ISO7637-2脉冲1在无负载条件下进行了测试、因为在无负载条件下存在寄生、图27中的输出电压下降至-3.25V。 但在负载条件下、电路的行为肯定会有所不同。

    您的大部分理解都是正确的、电路的构建旨在防止用户指南中提到的瞬变。

    谢谢

    此致

    Rama