Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01167
大家好、
您能否帮助确认并澄清我对 ISO7637-2使用方法1图26和27的理解和疑问。
如果输入侧出现负尖峰(图26)、则反极性分量 Q3将导通、并使 Q1和 Q2的栅极/源极短路、以使其关闭以断开输入和输出。
为什么输出被钳制在-3.25V?
为什么输入被钳制在-20V?
一旦输入中出现负尖峰、我就会对 GATE 引脚和 OVP 引脚产生疑问、请帮助澄清这些引脚是否超出负电压规格。
另请帮助确认我对 SEN/VIN/UVLO/EN 引脚的理解。
SEN 引脚、齐纳二极管 D4将被转发、使 SEN 引脚为 VF (0.3V-0.4V)、甚至在没有齐纳二极管的情况下、SEN 引脚也可以维持-25V、如数据表6.1注释5所示。
输入电压引脚、二极管 D5将阻止负尖峰、不会让尖峰进入输入电压引脚。
3. OVP 引脚、如果出现负尖峰、额定值只有-0.3V、这是不够的?
UVLO 引脚、与#2相同、D5将阻止尖峰。
与 #2相同的 EN 引脚、D5将阻止尖峰。
6.栅极引脚、我不知道栅极引脚上的电压是多少、请帮助澄清。
非常感谢你的帮助。
此致、
艾伦