This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TAS5768M:低音高音设置方法

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M, TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/831448/webench-tools-tas5768m-bass-treble-setting-method

器件型号:TAS5768M
主题中讨论的其他器件: TAS5766M

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用 PPC3在 TAS5768M 上设置低音和高音、

这样做的正确方法是什么?

现在、我将使用此方法:

对于低音设置、我使用低 pas 滤波器、如果我想增加低音、我将改变截止频率

设置

低音级别1:1800Hz 截止频率下的低通

低音级别2:在1600Hz 截止频率下低通

低音 LEVE3:低通,1400赫兹 截止频率

低音级别4:1200Hz 截止频率下的低通

… 等等

设置

高音级别1:300Hz 截止频率下的高通

高音级别2:500Hz 截止频率下的高通

高音级别3:700Hz 截止频率下的高通

高音级别4:900Hz 截止频率下的高通

(笑声) 等等

单独使用。

这是设置低音和高音的正确方法吗?   如果是、如何设置负低音和负高音?

或者还有其他方法可以设置低音和高音、如下所示:

定义低音的频率、例如:500Hz

并将增益水平调整到500Hz 以上;

标称增益12dB、

设置

低音级别1:500Hz 以上10dB、

低音级别2:500Hz 以上8dB、

低音级别3:500Hz 以上6dB、

低音级别4:500Hz 以上4dB、

。 等等

为高音定义截止频率为700Hz  

设置

高音级别1:700Hz 以下10dB、

高音级别2:低于700Hz 8dB、

高音级别3:低于700Hz 6dB、

高音电平4:低于700Hz 4dB、

(笑声) 等等

单独使用。

还是我不知道的另一种方法?

我很难决定和使用最佳的低音和高音设置方式

对此有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您使用的是智能放大器。

    我们已经为智能放大器调优准备了一份很好的指南、即 PurePath 智能放大器用户手册(TAS5766M_68M)。

    按照以下屏幕截图下载调优指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了你建议的文件,但对我的猜测没有任何想法。  

    在纯路径控制台中有一个选项:智能放大器->低频均衡。  

    1 -频率和增益有两种调节、我不知道低音调节是通过截止频率移位或低于或高于 某个截止频率的增益设置来实现的、正如我在问题中所指出的那样。

    2-I 无法在智能放大器->智能低音均衡器中提供正确的滤波器形状、而是在智能均衡器上使用双二阶滤波器、

    3-关于高音,您建议的文档中对此没有任何了解。

    我想在这里再次提醒我的问题。 我不知道低音高音设置的最佳方法。 如果我知道我可以轻松地在 PPC3上应用、 我的问题不是如何使用 PPC3来实现低音高音、

    我的问题是、低音和高音的最佳方法是什么、İf 我知道我将在 PPC3上通过双二阶滤波器提供滤波器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的建议是:

    a)在智能低音调谐窗口中进行低音增强。 按照我们在调优指南中提出的非常详细的步骤操作。 智能低音比均衡器调优窗口中的双二阶滤波器强大得多。

    b)调优 是一个相当主观的事情。 不同的客户有不同的偏好。 我们看不到 EQ 调优的任何快捷方式。 基本而言、您需要充分了解您调谐的扬声器、因为有时某些扬声器无法很好地重现特定的频率范围。 此外、您还需要播放一些不同的音频文件并进行收听。 启用一 个或多个双二阶滤波器、并检查您是否喜欢声音。  逐步改进、以满足您 的偏好。

    Andy