Other Parts Discussed in Thread: TAS5768M, TAS5766M
主题中讨论的其他器件: TAS5766M
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我想使用 PPC3在 TAS5768M 上设置低音和高音、
这样做的正确方法是什么?
现在、我将使用此方法:
对于低音设置、我使用低 pas 滤波器、如果我想增加低音、我将改变截止频率
设置
低音级别1:1800Hz 截止频率下的低通
低音级别2:在1600Hz 截止频率下低通
低音 LEVE3:低通,1400赫兹 截止频率
低音级别4:1200Hz 截止频率下的低通
… 等等
设置
高音级别1:300Hz 截止频率下的高通
高音级别2:500Hz 截止频率下的高通
高音级别3:700Hz 截止频率下的高通
高音级别4:900Hz 截止频率下的高通
(笑声) 等等
单独使用。
这是设置低音和高音的正确方法吗? 如果是、如何设置负低音和负高音?
或者还有其他方法可以设置低音和高音、如下所示:
定义低音的频率、例如:500Hz
并将增益水平调整到500Hz 以上;
标称增益12dB、
设置
低音级别1:500Hz 以上10dB、
低音级别2:500Hz 以上8dB、
低音级别3:500Hz 以上6dB、
低音级别4:500Hz 以上4dB、
。 等等
为高音定义截止频率为700Hz
设置
高音级别1:700Hz 以下10dB、
高音级别2:低于700Hz 8dB、
高音级别3:低于700Hz 6dB、
高音电平4:低于700Hz 4dB、
(笑声) 等等
单独使用。
还是我不知道的另一种方法?
我很难决定和使用最佳的低音和高音设置方式
对此有任何帮助吗?