This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00476:在连接44V 面板时为什么 Q2被烧断的任何建议

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/828345/tida-00476-any-suggestions-why-q2-is-blown-up-when-connecting-a-44v-panel

器件型号:TIDA-00476



我想将此设计用于 22/44V 面板 、但当我连接44V 面板时、Q2会被放大。
我用更弱的阳光进行了躯体测试、看起来工作正常、但现在、当 rhe 太阳更强时
Q2被放大。  对于一个电路板、一个7、5A 保险丝也被熔断(与+电池串联的保险丝)。

对于22V 面板、我没有问题。

我想在栅极和源极之间放置一个12V 齐纳二极管、但在我看来、Q2电压从未达到电压限值?

有什么建议要去哪里?   

此致、

Rob Keij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    我查看了该设计、B -是浮动的。 从电池板到电池的电流环路应该被 Q1A 阻断。

    如果使用非隔离式探头测试 Q2的 Vgs、则示波器的接地端可能会将 Q2短接至接地。

    那么、我想知道、您在测试期间是怎么做的?

    最好使用隔离式探头进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西瓜面条、

    如果我测量、我会隔离执行该操作、但问题不在于我测量时。

    太阳能充电器可与22V 面板完美配合使用。  
    但是、当我在 连接电池的情况下连接44V 面板 时、Q2会熔断。

    但只有在太阳强大时才会发生、所以当发生什么事情时、就会出现问题
    开始充电时、44V 面板必须具有很大的电压。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob

    很抱歉、此问题没有帮助。