请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00476
我想将此设计用于 22/44V 面板 、但当我连接44V 面板时、Q2会被放大。
我用更弱的阳光进行了躯体测试、看起来工作正常、但现在、当 rhe 太阳更强时
Q2被放大。 对于一个电路板、一个7、5A 保险丝也被熔断(与+电池串联的保险丝)。
对于22V 面板、我没有问题。
我想在栅极和源极之间放置一个12V 齐纳二极管、但在我看来、Q2电压从未达到电压限值?
有什么建议要去哪里?
此致、
Rob Keij